Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SysConfig
大家好、
以下是客户提出的4个问题、可能需要您的帮助:
如 BLE5-Stack 用户向导 OAD 部分的片上 OAD BIM 中所述、复位后、BIM 根据复位后图像标头的镜像身份验证字段(4字节)中的0奇偶校验来确定执行哪个应用程序。 此镜像身份验证字段在用户应用程序中、是否会在 OAD 过程中修改? 验证字段作为共享 RAM 变量的情况又如何呢?
2. 一个用于升级的永久应用程序实现了 OAD 配置文件、是否需要使用 uniflash 手动加载到芯片中? 此外、如何确定其闪存中的地址?
3. simple_preipher_CC26x2R1_LAUNCH_tiROT_ticlang 工程可在 TI 器件中找到-> syscfg 文件中的器件配置并配置 CCFG。 CCFG 也可以在 bim 项目中配置、因此 bim 中设置的 CCFG 会先被 bim 覆盖、然后被 simple_presial 项目覆盖吗? 或者、simple_prehal 项目优先、bim 会覆盖 simple_prehal 中的 CCFG 集吗?
4. 当片上 OAD 被升级时、下载的程序是否被放置在空闲闪存区域内? 它如何知道哪些闪存区域处于空闲状态? 在下载之前、它是否会告知免费闪存是否适合下载的程序?
CC2652R1总共有352KB、最后一个扇区8KB 需要留给 BIM 程序、然后剩余344KB 的闪存、120KB 的永久应用程序和140KB 的 simple_prehal。 只剩下84KB 空间来容纳另一个升级的 simple_peripheral 程序、但这还不够。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃