请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 TI 工程师:
我在 TI-RTOS 下针对 cc2650-2.21.00.06使用了射频 EasyLink TX 示例。 此示例的"EasyLink.h"中定义了发送包的结构、如下所示:
typedef 结构
{
uint8_t dstAddr[8];// dst 地址
uint32_t absTime;//Tx 数据包的绝对时间(0表示立即)
///层将使用最后使用的 seqnum + 1
uint8_t len;///有效载荷长度
uint8_t PAYLOAD[EasyLink_MAX_DATA_LENGTH];//Payload
} EasyLink_TxPacket;
当我运行该示例时、该示例成功、但当我将有效负载类型从 uint8_t 更改为 uint32_t 时、我的开发板似乎不再发送数据(因为 LED1不闪烁)。 如何传输 uint32_t 数据类型的数据?
谢谢