搜索 CLAoA 的所有配置、只需查找可连接广播的间隔设置
//参数更新请求的最小连接间隔(单位为1.25ms、80=100ms)
#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 80
// 参数更新请求的最大连接间隔(单位为1.25ms、104=130ms)
#define DEFAULT_MODED_MAX_CONN_INTERVAL 104
如何更改非连接广播的间隔设置
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
搜索 CLAoA 的所有配置、只需查找可连接广播的间隔设置
//参数更新请求的最小连接间隔(单位为1.25ms、80=100ms)
#define DEFAULT_MIVEed_MIN_CONN_INTERVAL 80
// 参数更新请求的最大连接间隔(单位为1.25ms、104=130ms)
#define DEFAULT_MODED_MAX_CONN_INTERVAL 104
如何更改非连接广播的间隔设置
您好、Valery、
应在 RTLS_响应 器端更改周期性广播间隔。 在 RTLS_responser.c 中、以下代码将允许这样做:
// Periodic Advertising Intervals #define PERIDIC_ADV_INTERVAL_MIN 240 // 300 ms #define PERIDIC_ADV_INTERVAL_MAX 240 // 300 ms
请注意、您在第一条消息中引用的代码允许更改连接间隔(而不是广播间隔)。
我希望这将有所帮助、
此致、
您好!
正确、提供的代码会更改周期性广播之间的间隔。 如果要更改在主信道上发送的非连接广播之间的间隔,应使用以下代码:
// Create non connectable & non scannable advertising set #3
GapAdv_params_t advParamNonConn = GAPADV_PARAMS_AE_NC_NS;
advParamNonConn.primIntMax = 480; // default value is 160
advParamNonConn.primIntMin = 480; // default value is 160
// Create Advertisement set #3 and assign handle
status = GapAdv_create(&RTLSResponder_advCb, &advParamNonConn,
&advHandleNCNS);
我希望这将有所帮助、
此致、