This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:最大吞吐量和距离范围

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1044147/cc2650moda-maximum-throughput-and-distance-range

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F28379DCC2650

您好!

我有一个 LAUNCHXL-F28379D、目前正在使用 USB 将数据传输到计算机(使用 USB0DP 和 USB0DM 连接)。

我目前正在研究使用蓝牙传输数据、可能是  CC2650MODA。 我似乎无法弄清 CC2650的最大吞吐量是多少? 使用 USB 电缆、我的吞吐量约为5Mbps、并且希望通过蓝牙实现相同的吞吐量。  

我还想知道该蓝牙模块的距离范围是多少? 如果我将其放入铝容器中、是否需要外部天线?  

谢谢、

Dyon