This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:2.4GHz PCB 天线

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1135283/cc2640r2f-2-4-ghz-pcb-antenna

器件型号:CC2640R2F

https://www.ti.com/lit/an/swru120d/swru120d.pdf?ts=1663391196773&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

你(们)好 我们使用上面链路上的天线。 她有方向吗? 我们进行了测试、但没有注意到信号的任何差异、无论天线极性如何

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的应用手册的第2节显示了天线各平面的辐射图、虽然它具有良好的均匀分布、但它具有一些点、其中显示了一些衰减路径。 换言之,这是相当广泛的。

    根据您测量天线辐照的方式、您可能不会因反射或其他附近的辐照器而看到太多差异。 理想情况下、您需要一个内腔和一个外部天线来进行应用手册中所示的测量类型。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你