This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:电源电压运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1019062/cc2650moda-supply-voltage-operation

器件型号:CC2650MODA

大家好、

我看到 建议的工作电源电压为1.8V≤VDD≤3.8V。我的应用将支持这些电压电平、但会有些不稳定。 换句话说、电源电压将在2ms 的时间内从2.9V 下降到2.1V、然后在大约接下来的100ms 内上升到2.9V。 请注意、2ms 压降发生在模块的激活和发送操作期间。

在模块的正确运行方面是否会出现任何问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在内部咨询以了解更多信息、并将尽快回复您。

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常不建议以这种方式操作、因此可能存在一些问题。 ADC 使用电源电压作为基准、在压降期间可能会降低性能。 此外、DCDC 还在较低电压下切换到 LDO。 由于这将是一个又一个领域,因此它是可能出现问题的另一个领域。 同样、这些只是一些可能有助于保持关注的可能性。

    此致、

    最棒的