This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 的 TCXO 模式

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1015939/cc2652p-tcxo-mode-of-cc2652p

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!  

CC2652P 能否支持外部时钟输入模式? (请注意、在文档 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 E)中、它仅提到"CC13x2系列器件支持 TCXO"。

如果是、建议的输入振幅是多少?  和波形?  

在数据表中、我们只能看到最大额定值: 晶体振荡器引脚上的电压、X32K_Q1、X32K_Q2、X48M_N 和 X48M_P–0.3 VDDR + 0.3、最大2.25V

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    我现在在内部询问这一点。 当我了解更多信息时、我会再给您回机会。

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    我在内部提出了要求、我们的设计经理说、从硬件角度来看、26X2能够支持 TCXO。 但是、您可能必须自行配置软件才能实现这一目的。 我将把这一点转发给软件团队、希望他们能发表评论。

    这不是保证软件允许您执行所有这些操作的保证、但从硬件的角度来看、这是可能的。 若要了解软件是否允许 、如果无法在 7.2中的说明中选择适当的设置、您可能希望禁用 SysConfig。 我将使用 SysConfig 设置和 TCXO HF 时钟源构建项目一次、以获取您所需的所有其他功能的常规设置、然后禁用 SysConfig 并手动更改 HF 时钟源设置、以强制器件使用 TCXO。 您可以使用1312或1352构建示例工程、该示例工程使用 SysConfig 中的 TCXO 设置作为要更改哪些寄存器的参考。  

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nate、  

    感谢您的回复。  

    除了可行性和软件实施之外、客户还希望了解电子技术规格。  

    建议的输入振幅是多少?  和波形?  

    在数据表中、我们只能看到最大额定值: 晶体振荡器引脚上的电压、X32K_Q1、X32K_Q2、X48M_N 和 X48M_P–0.3 VDDR + 0.3、最大2.25V

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    对于波形:上面链接的设计指南提到 CMOS 和削波正弦波。

    对于建议的输入振幅:在原理图中、TCXO 似乎仅采用输入 VCC

    我将使用这些规格以及 launchpad 中使用的 TCXO 规格为您提供指导。

    TG2016SMN 48.000000MHz TCGNNM

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、  

    关于快照、您剪切的设计是什么?  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 CC1312 Launchpad 设计文件中获取了它。

    www.ti.com/.../swrr160