Other Parts Discussed in Thread: CC2564C
我正在尝试将 CC2564C 芯片置于连续传输模式、但没有成功。 我遵循了下面 E2E 页面中所述的说明。
它基本上说明了以下步骤1-4。 但是、我需要使用 VLCT 格式的命令。 我已经成功(我认为!) 已翻译最后两条命令(3和4)、但我不确定第一条命令(1)。 能否有人检查这个问题、看看这是否正确、因为我无法从芯片获取连续信号...
/谢谢
1.下载 SP。
2.运行 hcitool cmd 0x03 0x001a 0x00
3.运行 hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
4.运行 hcitool cmd 0x3f 0x01ca 0x62 0x09 0x01 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
------------------------------------------------------------------
过程 initscripts;
开始
writeln (TIWINDOW、
'runing Init Script -> initscripts');
{********}
{Packet 操作码0x001A}
{********}
RESET_HCI_ARRAY;
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0x1a );
add_hci_Byte( 0xFC );
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0x00 );
Write_Any_HCI (HCI_DATA_LENGTH、HCI_DATA_array);
等待(50mS);
{********}
{Packet 操作码0x01FB}
{********}
RESET_HCI_ARRAY;
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0xfb );
add_HCI_Byte( 0xFD );
add_HCI_Byte( 0x07 );
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0xff );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x01 );
Write_Any_HCI (HCI_DATA_LENGTH、HCI_DATA_array);
等待(50mS);
{********}
{Packet Opcode 0x01CA}
{********}
RESET_HCI_ARRAY;
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0xca );
add_HCI_Byte( 0xFD );
add_hci_Byte( 0x0d );
add_HCI_BYTE (0x62);
add_hci_Byte( 0x09 );
add_hci_Byte( 0x01 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_HCI_Byte( 0x07 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
add_hci_Byte( 0x00 );
Write_Any_HCI (HCI_DATA_LENGTH、HCI_DATA_array);
等待(50mS);
结束;