This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:cc2650 LaunchXL

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/980320/launchxl-cc2650-cc2650-launchxl

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户在  其室内定位系统中使用 cc2650 LaunchXL。

但该模块仅在其 BLE 扫描仪应用中短暂可见、并且必须重置该模块或再次将其打开以进行检测。

他想知道如何更改模块中的设置以使其始终可见。

他不希望该模块进行任何计算,它应该充当 BLE 信标,以便可以使用该模块中的 RSSI 值来进行计算。

感谢你的帮助

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    这听起来像是广播在给定的时间后终止。 您可能需要验证使用了哪些广播参数。 您可能还需要确保设备未崩溃。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、