请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652RB 主题中讨论的其他器件:BT-POWER-CALC
一个简化的说明是、我需要在<50ms 的时间内从低功耗外设在中央器件上触发一个事件。 外设需要每小时左右唤醒一次、执行此操作5分钟、然后返回休眠状态。
- 广播数据:只需将 advData 中的0x00更改为0x01、间隔为20ms、并具有中心手表即可。 这将比配对提供的7.5ms 延迟更不准确、但如果外设不需要配对、它是否可以更高效、并且可以在需要触发时调制广播间隔?
- 配对:外设将唤醒、配对、断开连接、然后返回睡眠状态。
在这两种情况下、功耗是否主要与连接间隔相关? 或者、配对/广播是否具有一些开销、可能使1对2路由更好? 谢谢!