This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何使用外部32kHz 晶体

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/989894/cc1352p-how-can-use-external-32khz-crystal

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我们使用的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_30_00_54的主机测试示例。

我们希望在外部32kHz 晶体上而不是在内部运行应用。

我们在.opt 文件中有注释 use_RCOSC、但应用仍在晶体工作。

请向我们推荐外部晶体配置需要进行哪些更改。

此致、

Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您应该在 sysconf 中选择 LF_XOSC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我已从 SysConfig 进行了所需的更改。

    但我的 BLE 器件仍在无晶体的情况下工作。

    平路机、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试使用 LF RCOSC 而不是 LF_XOSC? sysconf 使这两种设置发生了逆转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai Chen:

    我如何确认它在使用外部晶体?

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除外部晶体、如果它不起作用、则意味着您的应用在外部晶体上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在这两种条件下都能工作。如果我移除了外部晶振、那么扫描和广播、UART 等也能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过启用 power_saving 的 simple_peripheral 示例进行试用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用不带节能模式的主机测试应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您可以尝试 simple_peripheral 示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用简单外设观察到的行为相同。

    这意味着没有外部晶体的模块也会广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 中的示例默认使用外部32kHz xtal。

    我认为使用 SDK 中的空示例可以更轻松地查看外部/内部振荡器的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同意、但这些示例也适用于无晶体模块。

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果外部晶体不存在、是否有任何回退到内部晶体?

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 RC 的精度会比外部晶振低、功耗会稍高一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我仍然无法确认我的模块在外部晶振或内部工作。

    具有外部晶振配置的 bcz 固件也可与无晶振模块配合使用。

    那么、我想知道内部晶体是否有任何回退?

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的背景是什么?

    复活节后、我必须检查启动代码、但我相信如果没有外部 xtal、芯片将永远不会进入睡眠状态(如果您已将芯片设置为使用外部 xtal)。

    您是否在不同情况下检查了当前配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  假设 如果不存在外部 xtal、则芯片 将无法工作(如果固件具有外部 xtal 配置)。我的假设是否正确?

    我正在使用 HCI 命令检查使用外部晶振进行广播和扫描、该命令用于无晶振模块。

    我将检查当前配置文件  

    此致、

    Vijendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常在没有安装32kHz 示波器但未更改设置以使用内部示波器的客户设计中看到的是、芯片工作、但由于缺少 LF 时钟、因此无法进入待机模式。

    我认为这是对电源驱动器的检查、您可以深入了解启动序列代码以检查时钟选择代码是如何完成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试测试 simple_peripheral 示例、并使用功率分析仪检查它是否可以进入睡眠模式以验证它是否使用外部晶体。