This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:到达角(AOA)

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/988956/cc2652r-angle-of-arrival-aoa

器件型号:CC2652R

您好!

我想在简单的中央实施 AOA。

那么,我能否直接使用 HCI API 来获取 AOA (HCI_LE_SetConnectionCteRequestEnableCmd 和  HCI_LE_SetConnectionCteResponseEnableCmd)?

如果不是这样、我还有其他方法可以这么做。

请告诉我。

此外、我还想知道、是否可以使用 Launchpad 电路板天线来检测发送从器件的位置。

因为、我没有使用任何 BOOSTXL-AOA。

此致、

维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vedit、

    我已经指派了一名专家来帮助您处理此问题。 您能否指定您正在使用的 SDK 的哪个版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、  

    我使用 的是 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78

    此致、

    维迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidit、

    -您可以通过直接调用 API 来替换主机 PC。

    AoA 需要使用多根天线对传入的 CTE 进行采样(请参阅 此处 和 此处)。 如果没有多天线板(如 BOOSTXL-AOA)、您将能够对 CTE 进行采样、但采样的数据不允许您计算角度。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您清除这些要点。

    实际上、我的目标是获取我的从器件的位置坐标、

    但是、正如您所建议的、如果不使用多个天线阵列、我们就无法获得 AOA。

    因此、要使用 CC2652R 定位从属器件的位置、我必须使用多个天线阵列。(请建议是否可以使用 CC2652R Launchpad 获取 AOA)。

    -如果根本无法使用单个 Launchpad 天线计算 AOA、请建议将哪个 BOOSTXL-AOA 用于 CC2652R、以便我开始探索它。

    此致、

    维迪特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BOOSTXL-AOA 仅是天线板、其上没有 MCU。 要运行示例、您需要:

    如需更多信息、请参阅我们的 SimpleLink Academy 培训。

    此致、