This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:CC2652RB 空闲模式

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/987630/lp-cc2652rb-cc2652rb-idle-mode

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB

尊敬的团队

美好的一天!

 我们的客户使用 SPI 阻塞模式、在 他的情况下、此功能最耗时。 是否可以在调用 SPI_TRANSF()后将 CC2652RB 主控制器设置为空闲模式(以节省功耗)? 如果是、任何相关示例(或函数)都可能有用。

随附的 txt 文件是 代码。 谢谢!

e2e.ti.com/.../BLE_5F00_Question3_5F00_Code.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

     阻塞模式的目的是阻止任务的代码执行、直到 SPI 事务完成或发生超时为止。  这可确保在给定的时间只有一个 SPI 传输运行。  客户可以考虑使用 SPI_MODE_CALLACK 或设置 spiParams.transferTimeout 来限制延迟并查看这是否会改善行为。  他们可以参阅 TI 驱动程序运行时 API 以了解更多信息。  空闲任务的优先级最低、某些外设功能(如添加缓冲区) 可能需要工作模式操作。  UART 等其他通信协议功耗较低。

    此致、
    Ryan