主题中讨论的其他器件:TIDA-01580、 CC2640R2F
我一直在尝试连接以下设置
1. 将 LAUNCHXL-CC2640R2板插入 PC 的 USB 端口。 然后将 TIDA-01580连接到 LAUNCHXL-CC2640R2
2.将一个 CR3032电池插入 TIDA-01580板上的 BT1连接器中、然后使用 S2开关为其通电(确保 J8在 TIDA-01580板上短接)。
3. 以管理员身份打开 CCS (右键单击 CCS 图标并以管理员身份运行)。
4. 点击主工具栏中的 Project 选项、然后点击 Import CCS Projects。
5.浏览以选择已安装的固件(默认:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TIDA-01580\TIDA-01580_firmware)并导入所有工程。 单击确定按钮。
6. 单击"View"、"Project Explorer"、然后选择 TIDA-01580_firmware_tx。
7. 单击"Run"和"Debug"按钮。 此操作使用选定的项目文件对电路板进行编程。
8. 断开 TIDA-01580板与 LAUNCHXL-CC2640R2器件的连接。
第7步需要几个小时!
我是否需要此探针进行调试?
软件:
CCS 7.3.0.00019
SimpleLink_CC2640R2_SDK 1.40.00.45
请提供建议。
本