主题中讨论的其他部件:SysConfig、 ENERGYTRACE、 CC2640、 CC2652R、 CC2642R、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 LAUNCHXL-CC2640R2、 TMDSEMU110-U、 TMDSEMU110-ETH
我从另一家供应商处购买了一个新模块、现在它可以运行并进行广播。
我在项目配置中输入 low_power、它仍然具有0.7A。 它只是一个模块、没有任何其他东西。
已尝试使所有引脚初始化、但输入没有拉电流、无帮助。
如果我注释掉 Adv 部分、则电流会下降。
如何使其在 LOW_POWER 中运行?