This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564上电序列

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1012531/cc2564-cc2564-power-on-sequence

器件型号:CC2564

尊敬的

  当我们将 stm32f407与 cc2564一起用于软件调试时、它会提示初始化失败。 我们测量 cc2564的加电序列、发现它与规范中的描述不一致。

  规范中的加电时间序列说明:

  

 2.开发板的加电顺序测量如下:

  

     nSHUTD/VDD_ IO/VDD_ IN/HCI_ RST 基本上同时、VDD_ IO 和 VDD_ IN 和 nSHUTD 没有延迟。 我明白不应该有问题。

     nSHUTD 和 HCI_ RST 之间的延迟时间为151.7ms > 100ms。 这是否意味着 cc2564未正常通电?

     

 

     慢速时钟的频率为32.768kHz、nshutd 的延迟时间为64.14ms > 2ms

     快速时钟频率为26MHz、频率正常、nshutd 的延迟时间为86.54ms > 20ms

3.Cc2564开发板电路:

  

请帮助确认问题和改进方法、谢谢~~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6555887、

    我很高兴查看您的原理图并检查是否有任何原因导致了此问题、但当我打开所附图像时、一切都是模糊的。

    在此处申请正式的设计审查 、并提供 清晰显示您使用的组件值的原理图文档。

    BR、