请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:TIDA-020032、 CC1101、 CC2642R
尊敬的先生:
您能为我提供 适用于 TIDA-020032应用类型的任何到达角示例吗、或者我能不能让此套件准备就绪、可供使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生:
您能为我提供 适用于 TIDA-020032应用类型的任何到达角示例吗、或者我能不能让此套件准备就绪、可供使用。
您好!
完全组装的 TIDA-020032仅用于测试和性能验证。 TIDA-020032不提供销售。
我建议使用BOOSTXL-AOA 和 CC2642R 评估我们的解决方案。
请务必查看 我们的文档 和 SimpleLink Academy 实验。
此致、
我能否获得 SimpleLink CC13X2-26X2 SDK 中的示例 ?我找不到 RTLS 示例?
您好!
RTLS 示例可在 中的 SimpleLink CC13X2-26X2 SDK 中找到 \examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\ble5stack
此致、