This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:我的 Launchpad 开发套件存在一些混淆

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, LP-CC2652RB, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1006548/lp-cc2652rb-i-have-the-launchpad-development-kit-have-some-confusion

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652R

大家好、

我不熟悉这一点、只是有一些疑问、请帮助我了解这一系统...!

我有 CC2642R1/CC2652R1开发套件(Launchpad)。

在 launchpad 上、我已检查其上是否安装了 CC2652R1F。

但我想为 CC2642R1F 开发应用、因此我刚刚浏览了 TI 文章、其中说这两个器件共享相同的堆栈和库。

如果我想在 launchpad 上选择电路板作为 CC2642R1、我打开了 multirolead.syscfg、因为如果我选择电路板作为 Launchpad、则没有可选的 cc2642R1、

因此、我希望在该 Launchpad 上开发的任何内容也适用于 CC2642R1。

我的定制板具有 CC2642R1F、因此最终应用将在具有5x5配置的定制硬件上加载和测试。

为此、我必须选择定制胡须配置、并且可以选择 CC2642R1F 并根据我的硬件进行 GPIO 和所有其他配置、如 SPI、I2C  

在 launchpad 上开发的同一应用程序应该可以正常工作、而不会出现任何问题。这种说法是否正确?

欢迎您提供任何意见或建议!!!

提前感谢!!

此致、

阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    我的说法是、CC2642R1和 CC2652R1是二进制兼容的。 您使用 CC2652R1 Launchpad 开发和测试的所有代码都将在 CC2642R1 LaunchPad 上运行。 请注意、当您使用 BLE 示例时、所有内容都针对 CC2642R1... 这只是为了强调一点,你根本不应该担心:)

    最后、您在标题中提到了 LP-CC2652RB。 CC2652RB 也称为"CC2652R BAW"。 该器件与 CC2652R1和 CC2642R1不兼容二进制。

    我希望这将消除您的疑虑、

    此致、