This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:广播关断模式

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1000405/cc2650-broadcasting-shutdown-mode

器件型号:CC2650

您好!

我正在开发用于 BLE 项目的 CC2650。 它基于 simple_broadcaster _cc2650lp 并以 pinShutdown 示例为基准。

该应用非常直接。 唤醒后、闪烁 LED 并设置 PINCC26XX_setWakeup (ButtonTableWakeUp)、最后通过 Power_Shutdown (NULL、0)进入关断状态;

每次唤醒后、逻辑正常运行、但电流消耗始终约为500uA。 我想它不会进入睡眠模式、但是它可以被唤醒并根据需要运行。

问题出在哪里? 除了对 simple_broadcaster _cc2650lp_app 进行编程外、我还应该在 simple_broadcaster _cc2650lp_stack 中执行一些操作吗?

感谢您的回复!

南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南俊

    这些器件的电流测量可能会因测量方法的不同而有很大差异。 我一定会查看下面的应用手册、该手册涵盖了一些良好的场景和技术。

    https://www.ti.com/lit/pdf/swra478

    Power_shutdown 调用看起来正常、您无需修改_stack 项目。

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要降低功耗、请执行以下操作

    1. 删除打开 UART 的代码。
    2. 关闭 SPI 外部闪存。
    3. 移除跳线 P4并从外部供电。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    感谢您的有用提示!

    我将查看此应用手册中提到的详细信息。

    南军

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kel、

    感谢您的帮助!

    它的作用就是这个建议。

    南军