Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 尊敬的团队:
首先、我将使用"Smart RF Programmer 2"烧录 cc2640r2f bin 文件并写入第二个 MAC 地址。
现在、我将使用 SBL-tool 通过 UART 升级 cc2640r2f FW。 SBL-tool 正在从 https://github.com/deeplyembeddedWP/cc2640r2f-sbl-linux 获取 。
但 SBL 工具将对所有闪存数据进行编程、包括0x0001FFD0地址(第二个 MAC 数据)。 因此、我的辅助 MAC 将被擦除为 FF:FF:FF:FF:FF
我检查 SBL 工具是否没有有关 MAC 地址的参数。 它还无法保留辅助 BLE 地址、并将闪存所有数据。
剂量是否有任何好的方法通过 使用 SBL 工具来保留次级 MAC 地址?
或者是否有其他工具可以通过 UART 进行老化处理、但可以 保留辅助 BLE 地址?
谢谢!