This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:使器件进入睡眠模式

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/996278/cc2541-make-the-device-enter-on-sleep-mode

器件型号:CC2541

你好!

我正在使用 CC2541开发 HID 器件、我的器件使用以下功能:

-具有 PWM 的计时器,用于控制蜂鸣器音调和 LED 指示灯

-从 IMU IC 获取信号的中断

-从光学传感器 IC 获取信号的中断

我的问题是上面列出的任何内容是否会干扰节能进入模式。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    CC2541仍然能够为 PM2的定时器和中断外设提供服务。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断会将 CC2541从睡眠模式唤醒、因此如果 IMU 或光学传感器有许多中断、它可能会使 CC2541频繁唤醒。