This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:错误-275

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/996116/cc2650-error--275

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我叫 Tatsuki、我是从日本给你写信的。

我对您的产品 CC2650有疑问。

首先、我调试了一个程序、调试成功、程序正在运行。

然后我尝试调试另一个程序以运行它、但我没有对它进行调试、并收到错误消息275。

该消息表示"尝试轮询目标器件超出其超时限制。 实用程序或调试器已请求针对特定数据或状态值重复访问目标器件。 由于轮询 JTAG 扫描路径时的最大尝试次数的内置限制已被禁用、因此该操作失败。"。

我想知道如何初始化器件或删除正在运行的程序。

我期待很快收到您的回复。

此致、

Tatsuki Hiramatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsuki

    有几个线程处理了同一个问题、您是否验证了其中一些线程是否适用于您?

    • 您是否已验证其他应用(闪存编程器、Uniflash、SmartRF Studio 等)是否未与 Launchpad 连接?
    • 您是否已验证电路板上的所有跳线是否均已正确设置?
    • 您是否尝试过其他 USB 电缆?
    • 您是否尝试使用 Uniflash 或闪存编程器对器件进行整体擦除?
    • 您是否验证了在使用其他 LaunchPad 时是否出现相同问题?
    • 您是否尝试按照 此处的建议更改 JTAG 时钟速度
    • 如果没有任何帮助、您可能希望尝试 此处、此处、此处、

    此致、