您好!
我们整合了 CC2640R2F、在公司产品中包含了蓝牙模块、并进行了蓝牙认证处理。
我们的认证顾问需要以下澄清、
共享 QDID:135680可供使用。 QDID 的资格认证评估日期为2019-07-08和 TCRL 2018-2。 根据当前的 TCRL 20202-1、要整合的其他功能很少。 请咨询 TI、了解您的产品中使用的蓝牙设计是否支持这些功能、并提供相应的测试证据。
- LL > 4.0HCI 15:C.3 |如果支持[LL](1/5)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](15/2c、15/4c 和15/8)是必需的
- LL > 4.0HCI 15:C.3 |如果支持[LL](1/4)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](15/2c、15/4c 和15/8)是必需的
- LL > 4.0HCI 16:C.4 |如果支持[LL](9/1)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](16/32-36、16/37b、16/38b 和16/39)为必填项
- LL > 4.0HCI 16:C.7 |如果支持[LL](9/1和9/2)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](16/48b)为必填项
- RFPhy > 4.0HCI 5:C.1 |如果支持[RFPHY](1/3)和[4.0HCI](11/4)并且不支持[SUM ICS](21/14)、则[4.0HCI](5/44)为必填项
- RFPhy > 4.0HCI 5:C.1 |如果支持[RFPHY](1/1)和[4.0HCI](1A/4)并且不支持[SUM ICS](21/14)、则[4.0HCI](5/44)为必填项
- LL > 4.0HCI 8:C.3 |如果支持[LL](1/5)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](8/5b、8/6、8/7和8/8b)为必填项
- LL > 4.0HCI 8:C.3 |如果支持[LL](1/4)和[4.0HCI](1A/4)、则[4.0HCI](8/5b、8/6、8/7和8/8b)为必填项
- 35:C.4 |如果支持[GAP](5/4和35/9)、则[GAP](35/13)为必填项
您能否确认 CC2640R2F 器件支持这些功能。
此致、
Elumalai。