This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:[CC2640R2F]当 OAD 完成时、有时可能会出现#39;t 复位。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/990616/cc2640r2f-cc2640r2f-sometimes-can-t-reset-when-oad-finish

器件型号:CC2640R2F

尊敬的 TI 团队:

SDK 版本:simplelink_cc2640r2_sdk_4_10_00_10
示例:simple_peripheral_oad_offchip

我们使用 BTools 验证了 OAD 函数、 但当电压不同时、OAD 具有不同的结果。

电源设置不同的电压、OAD 结果如下:
超过2.99v:BTtools 状态显示成功,自定义板始终可以重置,FW 具有更新功能。
低于2.98v:BTools 显示成功、 自定义电路板未复位、电源重新上电时 FW 仍保持旧版本。

 您对此问题有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指派了一名专家来帮助您的查询。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行比较、您能否使用外部供电的 Launchpad 进行相同的实验。  

    在我的一项测试中、我验证了如果电池电量低、器件将在运行期间复位。 但是、在您的情况下、2.98v 仍然是高电平。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

    很抱歉我迟到了。 我们确实已经回退了。

    我将研究电源电压是否存在任何限制。 我猜是这样。 我会告诉您我发现了什么。

    -Luis