您好!
我已经在这个论坛上阅读了很多主题、并得出结论、我最有可能提出的问题是不可能的。 然而,我需要有一个正式的、明确的答案。
那么、我的问题是:在 mSBC 音频数据 馈送到 HCI 接口并通过传输到 HFP 应用层的 SCO 层之前、是否可以在 CC2564控制器中(通过 AVPR)对其进行处理? 根据我的理解、从技术上讲、它在各个方面都是可行的。 首先、PCM 接口已经完成了这项工作;其次、就数据包大小而言、60字节原始 mSBC 数据包将产生一个240字节解码的数据包、该数据包(通常)应适合 SCO 数据包。
那么、除非控制器内有一些缓冲区限制、是否有任何类型的初始化脚本/配置可以启用此数据路径? 我知道、由于 HCI 不稳定性、您强烈建议使用 PCM 接口、但我们假设目前没有此功能。
谢谢、
Manolis