您好!
使用传感器控制器时、我需要知道我的应用中可以有多少个电容按钮? 4个按钮是否正常? 文档指出最多2个、请更正/确认。
基于传感器控制器架构的按钮是否适合恶劣的工业环境? 基于传感器控制器的设计值得继续吗?我是否应该转向基于 CapTIvate 的设计?
按钮(塑料表面)必须工作的情况如下:
-按钮有水滴的危险
-嘈杂的环境(电机、逆变器的电场)
-用 Glowes 操作会很好
请发表评论
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
使用传感器控制器时、我需要知道我的应用中可以有多少个电容按钮? 4个按钮是否正常? 文档指出最多2个、请更正/确认。
基于传感器控制器架构的按钮是否适合恶劣的工业环境? 基于传感器控制器的设计值得继续吗?我是否应该转向基于 CapTIvate 的设计?
按钮(塑料表面)必须工作的情况如下:
-按钮有水滴的危险
-嘈杂的环境(电机、逆变器的电场)
-用 Glowes 操作会很好
请发表评论
Kenka、
我假设您使用的是 Sensor Controller Studio 中的电容式触控示例作为参考。 此示例可以具有与可用模拟引脚相同的电容按钮数量。 CC2652R 上有8个可用的模拟引脚、如果主应用未分配这些引脚、则可以通过电容式触控示例使用多达8个电容式按钮。
如果您需要8个以上的 Capbuttons、则可以从模拟引脚创建电容式按钮矩阵以获取更多按钮。 但是、我们不提供这方面的任何示例、但这是可能的。
关于带传感器控制器的电容式触控与基于 CapTIvate 的设计、这取决于您的要求。 我将邀请另一位专家根据您列出的情况进行评论。
请注意、如果使用外部基准、可能的按钮数量为7、而使用内部基准的按钮数量为8。
我们建议使用传感器控制器的电容式触控解决方案是消费类市场的主要解决方案、在这种市场中、成本非常重要、并且只需很少的按钮。 当我们在办公室进行测试时、我们发现高噪声可能会导致问题。 可能仍然可以、但客户必须使用时间来更改和测试我们在示例中使用的 CAP 检测代码。
他们可以做的是获得 BOOSTXL-ULPSENSE 、并在他们想要使用它的环境中对此进行一些测试。 如果他们发现他们有问题、我建议前往 CapTIvate。