请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我将在基于 BLE 多角色示例的项目中的定制板上使用 CC2642R。 我想将 SDK 从版本2.20.00.36更新到3.40.00.02 (目前有一个带有硅质修订版 E 的硬件)。
以前、板级配置文件用于设置特定于器件的组件、我的目的是在更新到新的 SDK 版本时重复使用这些文件。
根据 SDK 的用户指南、应该可以使用板级配置文件方法:
但是、请注意、不需要 SysConfig。 项目仍可以使用以前的板级配置文件方法。 请参阅 rtos/<board>/drivers/empty_legacy 示例以了解这种方法。
但遗憾的是、我认识到一些 BLE5Stack 文件(例如 gattservapp_util.c、ble_user_config.c、lL_user_config.h)包含从 SysConfig 生成的文件。 SysConfig 是唯一配置器件组件的方法吗?