This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:初始化仿真器时出错:(错误-260 @ 0x0)。 CCS 和我的计算机都未在 launchpad 上检测到 XDS 110探测器

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1162319/cc2650-error-initializing-emulator-error--260-0x0-ccs-nor-my-computer-is-detecting-the-xds-110-probe-on-the-launchpad

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他部件:、 CCStudio

您好!  

我最近购买了 CC2650、这就是开箱即用的情况。  

我想尝试从 BLE SDK 2_02_07_06运行一个简单的外设示例项目。

但是、每当我尝试运行时、CCS 都会向我提供一个错误、并说它找不到我的 XDS 110探测器。 作为参考、这里是误差。

我尝试按照错误消息中引用的说明更新 XDS 110的固件。

如您所见、每当我使用 xdsfdu -e 命令时、计算机会提示未检测到 XDS 探针。  

我不确定我的计算机和 CCS 为何检测到我的 XDS 110。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Safwan、

    您从何处获得 LAUNCHXL-CC2650、它是否是全新的、您是否使用包装箱内提供的短 USB 电缆?  您使用的是哪个版本的 CCS 和操作系统、您是否也试用过 CCStudio 或闪存编程器2?  我建议尝试重置 PC 并查看此页面右侧的"类似主题"E2E 主题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从达拉斯的 Mouser 订购了 LaunchXL、是的、我正在使用提供的电缆。 我还尝试了切换电缆并尝试了不同的端口、但没有解决任何问题。  


    我在 Windows 操作系统上、第一次获得 CCS 7.4.0、但在意识到这是一个较旧版本后、我获得了新的 CCS 12.0.0。 但这也没有解决问题。  

    我以前从未使用过闪存编程器2、也不熟悉它、但自从您在这里提到它后、我下载了它。 当我插入电路板时、它向我展示了一个 XDS 110、并要求我更新我所做的固件。 但即使在这之后、它也不会在我的计算机或 CCS 上执行任何操作。 因此、我认为 FP2可以检测 XDS、但我的计算机和 CCS 无法检测到 XDS。 我不知道还有什么要尝试的。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是在运行 CCS 示例项目后运行 FP2、现在即使闪存编程器也没有检测到 XDS 110。 这就是它显示的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有第二块 LaunchPad 需要验证、或者您是否尝试过单独的计算机?  否则、设备似乎出现故障、您可以尝试从经销商处订购更换产品或退款。  我还建议考虑评估 LAUNCHXL-CC26X2R1

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以前、我一直在使用朋友的 cc2650 LaunchPad、它运行得很好。 但是、它随后停止工作、我甚至无法再运行示例项目。 经过大量的故障排除后、我们决定了 LaunchPad 可能会损坏、因此我们订购了一个新的 LaunchPad。 新的是我在上面的帖子中谈到的那个。 它是全新的、开箱即用且未运行示例项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在另一台计算机上尝试过、是否在未连接任何其他 USB 设备的情况下使用 USB 2.0端口?  您的机器似乎无法识别驱动程序。  您可以尝试安装 XDS 仿真软件 以确定这是否会改善行为。  在 XDS110调试探针 页面中也有调试建议。

    此致、
    Ryan