This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:从主机测试自动连接

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/898666/cc2650-auto-connect-from-host-test

器件型号:CC2650

您好!

 我正在使用主机测试程序测试双模(中央、外设)。

当您查看 Android 手机时、它会在蓝牙耳机打开时自动连接。

如上所述、当温度器件(外设)开启时、我希望在主机测试程序时自动连接。

为此、应在主机测试中定期扫描。
我应该怎么做?

谢谢、

SC Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seungcheol、

    您将哪种设备用作主机测试设备的应用处理器? 例如 BTool、一些 MCU。。。

    从 BLE 的角度来看、似乎您需要指示主机测试设备以特定的时间间隔进行扫描。 当它发现温度器件时、它应该发送一个连接请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie H.

    来自外部 MCU 的 I CONTROL 主机测试。 BTool 仅用作开发过程中的测试。

    我希望定期发出连接请求。

    当它找到器件时、它将发出连接请求。

    谢谢、

    SC Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看文档 TI_BLE_Vendor_Specific_HCI_Guide.pdf (位于 SDK 的 docs 文件夹中)。

    以下命令可能对您特别感兴趣:GAP_EstablishLinkReq、GAP_SetParam、GAP_DeviceDiscoveryRequest

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!  
    我检查了 GAP_SetParam 的设置值、但无法理解。
    我希望定期扫描。
    如何设置 GAP_EstablishLinkReq、GAP_SetParam、GAP_DeviceDiscoveryRequest?
    谢谢、
    SC Lee