This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2652RB:构建配置路径变量?

Guru**** 2556940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/897744/ccs-cc2652rb-build-configuration-path-variable

器件型号:CC2652RB

工具/软件:Code Composer Studio

我们有一个 Perl 脚本、我们希望该脚本作为编译后处理步骤运行、以便将输出文件重新格式化为专有更新文件。  如果我们可以在刚刚构建的当前活动构建配置上动态运行它、那将会很好。  沿着${PROJECT_LOC}的行有一个环境变量或路径变量、我们可以使用它来指定与当前活动编译配置相对应的子目录吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到所有已定义的路径变量执行以下操作:

    右键单击项目>属性>资源>链接的资源>路径变量

    使用"新建"按钮添加新的路径变量。 在将打开的窗口中、您可以使用按钮"Variable"相对现有变量定义此新路径。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我知道路径变量的位置;我的帖子引用了它们、我甚至通过名称提到了一个变量。  问题是没有一个获得当前活动构建配置的配置。  我还知道您可以添加它们、但问题是 您如何添加我专门要问的那个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、我忘记了变量现在在我指向的菜单中被过滤(仅显示路径变量... 是的、菜单的名称本可以帮助我)

    您可以看到所有已定义的变量执行以下操作:

    右键点击工程>属性>编译>变量>添加

    您还可以通过以下操作查阅所有现有变量:

    右键单击项目>属性>单击窗口底部的"Show Advanced Settings"> C/C++ Build > Build Variables

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了。  ${ConfigName}和${BuildDirectory}均可为您提供当前活动编译配置名称、而${BuildDirectory}可为您提供活动编译配置子文件夹的完整路径、因此本质上是${PROJECT_LOC}\${ConfigName}。