This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:GPIO 至 A 稳压器 EN 引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/909784/cc2642r-gpio-to-a-regulator-en-pin

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:TPS63900

您好!

我将其中一个 CC242R GPIO 连接到 TPS63900 EN 引脚。 TPS63900 EN 引脚的 VIL 最小值为0.4V、VIH 最大值为1.2V。

如果我为 CC2642R 提供3.3V 电压、 那么为了  使 TPS63900 EN 引脚分别变为低电平和高电平、CC2642R 的 VOH 范围是多少

请提供建议。

谢谢