This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 双模连接问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/959122/cc2564c-connection-problems-with-cc2564c-dual-mode

器件型号:CC2564C

您好!

我的客户正在使用 CC2564C 构建具有蓝牙音频接口的信息娱乐系统。

此外、我们还将评估板堆栈与 TI 的 MSP432 MCU 配合使用、以演示所需的功能。

该器件会显示、并且还可以使用手机、PC 等上的各种 BT 配置文件进行连接

但是、当尝试连接到信息娱乐系统时、安全级别3似乎是一个问题。

设置"man in the mid"位、就像模块切换可见一样。

在信息娱乐系统中、评估堆栈根本不显示。 当我从评估堆栈向信息娱乐系统发送请求时、安全代码也会出现在两个器件上。

但一旦建立连接、信息娱乐系统单元会立即断开连接。

您是否有任何建议可在此处试用和支持、请访问?

谢谢、此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我的上述请求有任何建议?

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 HCI 或 FW 日志? 他们是否在 MSP432上使用 Bluetopia 协议栈? 如果是、是否可以使用 TISDK 演示示示示示例复制它?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有可用的日志。 我的客户正在使用堆栈、如本文档中所述:  

    此外、他还使用此文档来控制 Putty 的 HFP AG 配置文件:  

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的客户、关键是启用"安全简单配对"。 他们需要在某种程度上设置一个安全位(中间人位)。

    您有什么想法、在 CC 器件中的什么位置设置此想法吗? 到目前为止、我的客户找不到代码中的行...

    您是否有任何其他软件示例以及可能是我的客户可以使用的低级驱动程序来修改和设置该位?

    谢谢、此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您使用的是 SDK 中的演示示示例、则可以通过几种方法来设置 MIPTM。

    a)您可以在演示示示例中将默认值设置为"true"。

    来自 HFPDemo_AG.c

    #define DEFAULT_MITM_protection (false)/*表示*
    /*使用的默认值*/
    /*在中为男士提供*/
    /*中间(MIPTM)*/
    使用了/*保护*/
    /*使用安全简单版*/
    /*配对。 *

    b)从命令行调用"ChangeSimplePairingParamters"以设置 MIPTM。  

    谢谢