This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙模块中的蓝牙音频支持

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD, AM5728
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/958897/audio-over-bluetooth-support-in-bluetooth-module

Thread 中讨论的其他器件:WL1837MODAM5728

您好!

我使用的是 TI AM5728 EVM、其中包含 Linux PSDK 6.03。 我  还和我一起使用了 TI 的 WL1837MOD 双频带 WiFi+BT 模块。 我对  蓝牙器件的蓝牙音频功能(HFP、HDS 演示)有一些疑问。  

1.蓝牙音频功能是否取决于音频模块或蓝牙模块?

2.单独使用蓝牙模块是否有任何硬件依赖性以支持音频用例?

3.蓝牙音频功能如何与 TI 的 WL1837MOD 模块配合使用?  

如果有任何可用的文档、请附加链接。

此致、

Devashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个温和的提醒,我仍在等待你对这一帖子的答复。

    请确认。

    此致、

    Devashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devashish、

    要回答您的问题:

    HFP 配置文件使用 SCO 音频、默认情况下、该音频通过 I2S 直接从 WL18xx 上的蓝牙控制器路由到编解码器或音频器件。 因此、要求有一个音频器件可以从 WL18xx 获取 I2S 音频。

    2.见上文的答复

    请查看 TI wiki 上 HFP 示例的文档、了解 WL18xx 与音频硬件之间的音频集成信息: https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xx_TI_Bluetooth_Stack_HFPM_Demo_App

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 我与硬件团队进行了讨论、发现我们的音频器件是 I2S 兼容器件。 这意味着 EVM 上应支持蓝牙音频。 但是,我无法这样做。 因此,我有以下问题:

    1.我能够 使用 WL1837MOD 蓝牙在我的平台上成功运行 A2DP 演示。 也就是说,我只能使用 AUDIDPlayWAV 播放.wav 文件(而不能播放.MP3声音)。 这表示什么? 是否已成功通过蓝牙路由音频?  

    2.如果是,为什么我无法通过蓝牙播放其他系统声音? 例如、我在浏览器中打开 YouTube 并播放了一首歌曲、但我听不到蓝牙扬声器/耳机上的任何音乐。 或者、在另一个例子中、我开发了一个用于通过 IP 进行呼叫的 VoIP 应用。 拨号时、我无法听到蓝牙扬声器/耳机上的拨号音音乐。 请说明

    3.对于 HFP 演示,我认为根据 您在上一帖子中共享的链接,需要一个补丁。 我找不到与 AM5728 EVM 相对应的 HFP 演示的类似补丁(该链接具有 AM335X 补丁)。 AM5728上是否不支持 HFP?

    请确认并回复。

    此致、

    Devashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devashish、

    我假设您将 A2DP 配置文件作为源设备运行、这是正确的吗?

    如果在运行 AUDIBONWav 命令时能够听到远程接收设备上的音频输出,则应从蓝牙角度正确设置 BT A2DP 音频。 您可能仍需要指示系统通过 BT 编解码器配置而不是系统的默认配置路由常规系统音频。

    我不熟悉 AM5728、因此我需要了解如何为 HFP 音频配置该器件、但如果您有 A2DP 工作、您也应该能够使 HFP 工作。 主要区别在于 HFP、I2S 信号直接从 WL18xx 器件传输到音频器件、不会通过处理器。

    此致、

    Michael