This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:被 SmartfRF Studio 7评为 CC2650

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/960244/cc2640-recognized-as-cc2650-by-smarfrf-studio-7

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!  

我的客户正在使用 CC2640并尝试通过 SmartRF Studio 7检查基本射频功能。

但他们发现它被识别为 CC2650。

请帮助提供建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个版本的 SmartRF Studio 7? 基本上、CC2640和 CC2650的 BLE 射频功能是相同的、因此 SmartRF Studio 7将 CC2640识别为 CC2650不是问题。 我想您仍然可以使用 SmartRF Studio 7进行射频测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们在 SmartRF Studio 中看到 CC2650、并且在数据包上打印 cc2640、则表示连接 JTAG 接口的导线太长。