This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:1.8V VDD 下的电流消耗

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/954743/cc2564c-current-consumption-under-1-8v-vdd

器件型号:CC2564C

您好!  

您是否共享 VDD 与电流消耗曲线? 谢谢。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    您能否举例说明您正在寻找的产品? 我在我们的数据表中没有看到 VDD 与电流之间的关系曲线、因此我们很可能没有 VDD 与电流之间的关系曲线。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    客户将计算 A2DP 灌电流器件的电池寿命。

    电源为1.8V。 但数据表中的电流值为3.3V。

    因此、在 A2DP 灌电流模式下、需要1.8V 电源下的 AVS 电流消耗数。

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    我们的数据表中未指定该值、因此我无法为您提供确切的值。 我可以告诉您、随着电压下降、您将增加器件的电流消耗。


    我建议客户使用我们的 EVM 设置演示、并运行 A2DP 演示、使用 v1.8测量电流。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助评估开发团队的数字吗? 谢谢。

    BR Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    让我们通过电子邮件处理此问题。 我将发送一条注释。

    BR、

    Vince