This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:TI 蓝牙协议栈

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/952661/cc2564c-ti-bluetooth-stack

器件型号:CC2564C

您好!  

我看到 TI 已通过 STM32和 MCP430 MCU 的 BT 协议栈 C2564C 认证、但是我们有以下问题

  1. 我们将 STM32F103C8用作主机控制器、经过 STM32F4认证的 TI 蓝牙协议栈是否适用于上述主机控制器? 如果是、系统要求是什么? (RAM、闪存、CPU 性能等)
  2. 或者、您是否有为 STM32F103C 移植的某些堆栈?
  3. AVRCP 是否在现有堆栈中同时支持灌电流和拉电流模式?
  4. 您是否有用于灌电流和拉电流模式的参考设计?

谢谢!  


谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有经认证配置文件的用于 STM32的 TI Bluetopia SDK 已发布、适用于 STM3240G-EVAL 板。 请查看以下链接:

    www.ti.com/.../swru498

    还支持此 MCU 系列的其他成员。 但是、您需要更改硬件抽象层。 请查看 SDK 中的移植文档。

    上述用户指南中列出了支持的配置文件以及演示示示例。

    谢谢