This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:芯片天线建议

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/950162/cc2652rb-chip-antenna-recommendation

器件型号:CC2652RB

您好!

客户希望在此 设计中使用 BALF-CC26-05D3平衡-非平衡变压器。  

1) 1)您能否建议使用芯片天线与此平衡-非平衡变压器配对? 也许 Johanson 2450AT18D0100_STD-R?

2) 2)是否有使用芯片天线的 CC26xx 参考设计? 我不确定平衡-非平衡变压器和芯片天线之间使用什么无源器件。

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我们将对此进行研究、并尽快返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、他们可以使用 Johanson 芯片天线。

    它们可以将 PI 网络作为占位器放置在天线前面、以实现天线匹配。 Johanson 在其数据表中也建议使用此 PI 网络。

    有关 PI 网络和天线匹配、请参阅 SWRA640中的"天线"部分。

    谢谢、

    PM