This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE 主设备从设备-紧急

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/913264/cc2541-ble-master-slave---urgent

器件型号:CC2541

您好!

我们正在搜索 BLE,因此我们可以将其用于其中一个项目,其中一个电路板(主器件)需要与另一个电路板(从器件)通信。 是否有人建议使用 TI 提供主/从代码的低功耗 BLE? 非常感谢并感谢紧急响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试帮助您在上的另一个重复帖子  中找到。 CC2541是一种旧芯片,我不建议使用它。