This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:将源文件组合到一个项目文件夹中

Guru**** 2606555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/910428/ccs-cc2650-combining-source-files-into-one-project-folder

器件型号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们正在开发一个新项目、 我对如何将所有源文件都放在一个项目文件夹中有疑问。

例如、目前 sensorTag 项目中的某些源文件是指向 ti\simplelink\ble_sdk_2_02_04_06\src 中文件的链接、一些文件位于 workspace_10/sensorTag 中。  我是否可以使用任何实用程序将项目中使用的所有源文件复制 到 sensorTag 文件夹、并自动更新包含/源路径?

这样、我就可以确保所有源文件(应用程序、驱动程序等)都位于一个位置。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    据我所知,目前还没有这种工具。 您需要手动将链接的文件替换为本地副本。 您还需要确保 include 语句指向头文件的项目副本、以便这些语句不会返回源文件夹(最好的方法是删除指向要断开连接的文件夹的 include 路径)。  

    由于这些项目中存在许多依赖项、因此建议的方法是坚持使用"与 BLE 堆栈的链接"解决方案、但您当然可以尝试将所有该源代码拉到项目本身中(只要文件夹结构保持相似、您就应该可以正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!