This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:组合蓝牙配置文件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/765547/cc2564-combining-bluetooth-profiles

器件型号:CC2564

我正在考虑将 CC2564用于新项目。  它需要同时支持 A2DP 和 HID 配置文件。  我看到这些配置文件中的每一个都受支持、但不确定它们是否同时受支持。 此器件是否可以实现此目的?  还是需要创建自定义配置文件?

谢谢。。。

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以同时使用这两个配置文件。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

     谢谢!  我看到支持 CC2564的 MCU 建议之一是 STM32F4。  是否有理由需要使用 F4系列?  我们正在考虑使用 STM32F103、因为我们在该 MCU 上拥有相当丰富的经验、这是我们的客户更喜欢的。  F4中是否有一些功能不在更简单的 F103中?  我们是否只需要 UART 和足够的处理能力来驱动 CC2564、或者外部 MCU 是否还需要其他功能?

     谢谢。。。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    堆栈和构建在 Cortex-M4器件上进行了测试。 它可以在 M3设备上工作、但未尝试。 我认为堆栈本身不会使用任何特定于 M4的指令。 我们将检查是否有任何一个已与 STM32F103搭配使用、然后返回。

    谢谢