主题中讨论的其他器件: CC2560B、 CC2564、 CC2640R2F、
您好!
我正在研究使用 CC2560B/CC2564C 蓝牙控制器进行流式音频(接收器)和命令/控制流的设计。 主 MCU (很可能)是 STMF7器件。 STMF7将进行重要的音频效果处理、我希望使蓝牙 SBC 解码器与此器件保持连接。 要使用双模、我需要另一个 MCU (例如 MSP432或 STMF4)来处理 A2DP 和一些定制的 BLE 命令/控制配置文件。
另一种方法是在配置了 A3DP 的单模式下使用 CC2560B/CC2564C、并通过 SPP (Android)或 iAP2 (iOS)进行命令/控制。
1) 1)在此配置中、能否同时运行 SPP 和 iAP2与 A3DP?
2) 2)是否仍然需要在主 MCU 上运行部分蓝牙堆栈、或者我是否可以通过在 CC256x 和 STMF7之间配置串行 HCI 通道来避免这种情况?
此致、
交流