This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2564:CC2564

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/764824/linux-cc2564-cc2564

器件型号:CC2564

工具/软件:Linux

您好!

我正在尝试找到一种以一致方式更改蓝牙 CC2564的 MAC 地址的方法。

我曾尝试通过 HCI 命令执行此操作、但它工作正常、但一旦 CC2564复位、将重新加载默认 MAC 地址。

是否有方法更改默认 MAC 地址、或者我是否必须在每次重新引导时更改它?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是指 BD 地址? 是的,每次重新引导时都需要使用 HCI 命令进行更改。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我指的是 BD 地址、感谢您的回答