请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650
您好!
您能否提供 CC650MODA 模块的内部原理图。
这将回答以下问题:
-该模块是否包含24 MHz 石英?
-该模块是否包含32 kHz 石英?
-电源引脚(VDDS、VDDS2、VDDS_DCDC VDDR、DCDC_SW……)的接线是什么? (它会影响 CC2650的电源配置)
-重置组件(如果有)?
感谢您对此的支持。
此致。
F.G.