This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何增强 CC2640R2F 的蓝牙信号

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2592, CC2590, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/760592/cc2640r2f-how-to-enhanced-bluetooth-signal-of-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: CC2592CC2590CC2538

我知道 nrf51822无线 MCU 库仑使用 RFX2401C 来增强其信号。

那么、对于 CC2640R2F、我应该选择哪个 IC 芯片?

顺便说一下、我使用 了2450BM14G0011平衡-非平衡变压器和 FR05-S1-N-0-102天线。

希望能得到帮助,非常感谢 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC2592。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    大多数范围扩展器可被使用、包括 RFX2401C。

    CC2590和 CC2592可直接连接到 CC2640R2F 的射频端口。 参考设计网址: www.ti.com/.../TIDC-CC2650-CC2592-EMK

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答^_^
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我阅读了 CC2692 (AN130 -将 CC2592前端与 CC2538结合使用)的文档、对其控制逻辑感到困惑。
    在文档中、如果 PA_EN=1、CC2592将在 TX 模式下工作;如果 LNA_EN=1、HGM=1、CC2592将在 RX 高增益模式下工作。
    这意味着、CC2592在一定的时间内保持其中一种模式、是吗?
    我希望我的 CC2640R2F 模块能够更强地传输信号、因此我设置 PA_EN=1并使 CC2592在 TX 模式下工作、对吗?

    期待您的回复
    芒果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mango、

    CC2640R2F 可根据内部无线电内核的输出动态控制发送至 CC2592的信号。 有关详细信息,请参阅技术参考手册中的第11.3.3章(www.ti.com/lit/pdf/swcu117)。

    CC2592将为您提供更高的输出、并提高灵敏度、从而扩大范围。 请注意、为了使 CC2592器件正常工作、复制电路板布局与参考设计中的布局完全相同非常重要。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    非常感谢您的帮助! 我想我知道如何控制 CC2592和配置 IO 引脚。

    请帮我回答最后一个问题。
    我希望使用陶瓷天线、在我的上一个 PCB 中、我使用了 FR05-S1-N-0-102 (平衡-非平衡变压器和天线之间没有匹配网络)。
    我不确定是否需要在天线和 CC2592之间放置任何东西(如匹配网络)。

    希望您能回答。

    此致、
    芒果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终建议将匹配网络放置在靠近天线的位置。 这是因为天线阻抗将受到特定设计的物理参数的影响、不一定与50欧姆完全匹配。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢大家的参与。
    在你的帮助下,我相信我现在可以自己完成未来的工作。

    此致、
    芒果