Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2590, CC2591
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2590 主题中讨论的其他部件:CC2520、 CC2591
大家好、
我正在使用 CC2520和 CC2590重新设计传统设计。
我注意到 CC2590的引脚1上有一个 NC。 但是、TI 提供了一些参考设计(粘贴在下面)、其中显示了 NC 引脚1通过布线电感器连接到 VDD。
您能否澄清一下其目的是什么、为什么是这样? 所有 CC2590文档都规定不应连接引脚1 (NC)、但任何参考设计都不会反映这一点。 请提供建议。
参考设计: