This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:UniFlash -引脚复位、无需连接到目标

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1164609/cc2642r-q1-uniflash---pin-reset-without-connecting-to-target

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

这可能是一个功能请求-

UniFlash + XDS 仿真器应能够执行 PinReset 操作、而无需通过调试接口连接到目标。

如果目标的调试端口被锁定、这会很有帮助。

当前出现此错误:

执行以下命令:
>/home/user/ti/uniflash_7.0.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash -c /home/user/Documents/target.ccxml -O PinReset

有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

致命:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包9.5.0.00141)
失败:操作已中止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要执行 pinReset、用户可以按 Launchpad 上的 RESET 引脚。 当目标的调试端口被锁定时、解锁器件的方法是执行混乱擦除、pinReset 不会解锁器件/调试。   

    此致、

    Barbara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barbara:

    我需要一种方法来执行 PinReset 以进行自动测试。 因此、调用引脚复位而不必通过调试接口(已锁定)建立目标连接的问题。 在这种情况下、用户手动按下按钮是不可行的。

    此外、用于执行整体擦除(锁定的器件)的 UniFlash 命令行似乎不起作用、即使 UI 正常工作也是如此。

    执行以下命令:
    >/home/ksivasambu/ti/uniflash_7.0.0/deskdb/content/TICloudAgent/linux/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash -c /home/ksivasambu/Documents/target.ccxml -O MassErase

    有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。

    致命:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包9.5.0.00141)
    失败:操作已中止