This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:SIG 产品认证核心规范4.2

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/771034/cc2564modn-sig-product-qualification-core-specs-4-2

器件型号:CC2564MODN
主题中讨论的其他器件: CC2564C

您好!

我们的产品嵌入了 CC2564MODN 并使用 Bluez 5.45堆栈。

我们正在通过蓝牙 SIG 认证、但我们的测试机构表示我们的产品必须通过4.2蓝牙认证、因为从2019年1月28日起不再允许4.1。

当前 CC2564MODN QDID 版本低于4.1。

-在知道新功能是可选的情况下,当前的 QDID 是否可以重复使用以通过4.2认证?

- TI 是否计划将 QDID 更新到4.2版本?

- TI 是否计划提供符合4.2版本要求的固件版本?

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    [引用用户="Pierre Simon"]-如果知道新功能是可选的,当前的 QDID 是否可以重用以通过4.2认证?

    CC256xB 和 CC2564MODN 的现有 QDID 不能用于 BT4.2。

    [引用用户="Pierre Simon"]- TI 是否计划将 QDID 更新到4.2版本?

    我们没有计划为 BT 4.2重新认证基于 CC2564B 和 CC2564B 的模块(如 CC2564MODN)。

    请注意、对于较新的设计、最好使用 CC2564C (BT 4.2)来确保鉴定寿命。  

    [引用用户="Pierre Simon"]- TI 是否计划提供符合4.2版本要求的固件版本?

    CC2564B 器件将不会进行此类固件更新。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、您好、感谢您的快速回答。

    根据您的回答、我了解:

    -任何基于 CC2564MODN 的设计都不能符合4.2核心规范,它是否正确?

    -任何基于 CC2564MODN 的新产品都不能符合4.1核心规范,因为它自2019年1月28日起已被弃用,它是否正确?

    感谢您的支持、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre、

    您的理解是正确的。  

    此致、

    Vihang