simplelink_cc2640r2_sdk_3_30_00_20
1.从未清除[BTool 已发现的设备列表
2. 以下配置不可用于主机测试:
- 外设+观测器
- 中央+广播设备
- 外设+中央设备。
调用 HCI_LE_Rand 时、主机测试和其他应用程序不会接收 HCI 命令完成
支持 的最大并发 BLE 连接数:2 (嵌入式示例应用)和3 (主机测试)。 使用缓存为 RAM 时、可以支持其他连接
5. 不支持定期广告
6. 尝试并发 LE Secure Connections 配对时,同时连接的数量可能会受到限制
使用 2M PHY 扫描扩展广播时出现问题
使用看门狗时、TI ROV 将显示未初始化的任务对象。 这是预期的。 请访问 https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/p/827739/3061540。
simplelink_cc2640r2_sdk_3_20_00_21
不 支持主机测试外设+中央编译
支持 的最大并发 BLE 连接数:2 (嵌入式示例应用)和3 (主机测试)。 将高速缓存用作 RAM 时、可支持其他连接
使用 2M PHY 扫描扩展广播时出现问题
4.从设备中排队的参数更新导致设备崩溃的已知问题
在 SimplePeripheral_processParamUpdate()中,param 更新数据和时钟只应在更新状态为 bleAlreadyInRequestedMode 时释放/破坏。 因此、此释放/析构操作应围绕此状态进行检查:
//发送参数更新 bStatus_t status = GAP_UpdateLinkParamReq (&req);//如果有正在进行的更新,则将此更新排队等待 udpate 完成(status = bleAlreadyInRequestedMode){spalloc HandleEntry_t * connconnHandleEntry = iCall_mstruct (eClock);{&nconnectureList);{sprendeCall_connClock_connHandleHandleListsprend&nconn&;{=nconnect}{&;[unClock_connect}{&;{&;{&;{&nconnClock_connHandleHandleList) //自由时钟结构 iCall_free (connList[connIndex].pUpdateClock);connList[connIndex].pUpdateClock = NULL;// Free ParamUpdateEventData iCall_free (connList[connIndex].pParamUpdateEventData);}
5.使用看门狗时,TI ROV 将显示一个未初始化的任务对象。 这是预期的。 请访问 e2e.ti.com/.../3061540。
simplelink_cc2640r2_sdk_3_10_00_15
1.从设备中排队的参数更新导致设备崩溃的已知问题
在 SimplePeripheral_processParamUpdate()中,param 更新数据和时钟只应在更新状态为 bleAlreadyInRequestedMode 时释放/破坏。 因此、此释放/析构操作应围绕此状态进行检查:
//发送参数更新 bStatus_t status = GAP_UpdateLinkParamReq (&req); //如果有正在进行的更新,则将此更新排队等待 udpate 完成 (status = bleAlreadyInRequestedMode) { spalloc HandleEntry_t * connconnHandleEntry = iCall_mstruct (eClock );{&nconnectureList) ;{sprendeCall_connClock_connHandleHandleListsprend&nconn&;{=nconnect}{&;[unClock_connect}{&;{&;{&;{&nconnClock_connHandleHandleList) //自由时钟结构 iCall_free (connList[connIndex].pUpdateClock); connList[connIndex].pUpdateClock = NULL; // Free ParamUpdateEventData iCall_free (connList[connIndex].pParamUpdateEventData); }
simplelink_cc2640r2_sdk_2_40_00_32
1.从设备中排队的 param 更新导致应用程序断言的已知问题
在堆栈配置中启用 DHCI_TL_PTM 时、ble5_simple_peripheral PTM 模式存在构建错误
答: 已定义的 HCI_TL_PTM 不再在堆栈中使用。
要使用 PTM 模式、应在堆栈项目中设置 HCI_TL_NONE、然后将整个 iCall_HCI_TL.c 替换为 此处注释中提供的以下代码片段
3.在 使用 GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_DURATION 选项进行广播时、观察到一些问题、例如广播持续时间结束时器件终止。 当前的权变措施是使用软件计时器停止广播、而不是使用 GAP_ADV_ENABLE_OPTIONS_USE_DURATION 选项。
simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28
1.从设备中排队的 param 更新导致应用程序断言的已知问题
2. 在 SimplePeripheral_processParamUpdate (和多角色项目)中
更改自:
list_put (¶mUpdateList、(List_Elem *)&connHandleEntry);
至:
list_put (¶mUpdateList、(List_Elem *) connHandleEntry);
simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49
1.当我在 预定义符号中使用 CC2640R2DK_5XD /CC2640R2DK_4XS 时、工程将无法编译。如何解决此问题?
答: 遗憾的是、5XD /4XS 的电路板文件未相应更新、将在下一版本中修复。 可通过将 simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49\source\ti\blestack\boards\CC2640R2DK_4XS (5xD)\CC2640R2DK_4XS (5xD).c 中的 RFCC26XX_hwAttrs 部分替换为以下代码来解决此问题。
const RFCC26XX_HWAttrsV2 RFCC26XX_hwAttrs ={ .hwiPriority =~0、 /*最低 HWI 优先级*/ .wiPriority = 0、 /*最低 SWI 优先级*/ .xoscHfAlwaysNeeded = true、 /*在 stanby 中保持 XOSC 依赖性*/ globalCallback =空、 /*无特定于电路板的回调*/ globalEventMask = 0 /*未订阅事件*/ };
simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58
1.当我 在预定义符号中添加 CC2640R2DK_5XD 时、工程不会编译。如何解决此问题?
答: 您可以将 cc2650em 文件夹从 simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45 -->源码--> ti --> blestack -->目标复制到 simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58中的相应结构。
simplelink_cc2640r2_sdk_1_40_00_45
1.无法禁用 multi_role 上的非连接广播。
要解决此问题、请在 multi.c 上、在收到 GAP_make_Discovery_don_event 时注释 gapRole_AdvEnabled 的分配为 true。
//如果 (pMsg->opcode =gap_make_Discovery_doad_event) { //gapRole_AdvEnabled = true、 }则开始广播
simplelink_cc2640r2_sdk_1_35
1.重启电源后无法重新连接到以前绑定的设备。
要解决此问题、请在 gapRole_state = GAPROLE_Started 之前、在 peripheral.c 中的 gapRole_processGAPMsg 函数中的 gap_device_init_don_event 中添加以下行:
uint8_t gapAllowPrivacyMode = true; GAPBondMgr_SetParameter (GAPBOND_ALLOW_DEVICE_MODE,sizeof (uint8_t),&gapAllowPrivacyMode);