This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在 EMC 测试期间同时发送/接收

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1169708/cc2640r2f-transmit-receive-simultaneously-during-emc-testing

器件型号:CC2640R2F

下午好!

我们的蓝牙器件目前正在进行 EMC 测试。  它们正在运行原始 blestack 的 Host Test 项目(SDK 5.30.00.03)。

对于 RX 抗扰度测试、测试实验室希望器件在 单次测试扫描期间发送和接收。

Smart RF Studio 测试(例如、"Continuous TX"、"Packet TX")或 BTool 测试(例如、"HCIExt_ModemTestTxCMD"、"HCI_LE_TransmitterTest")是否包含任何双向通信? (即测试期间是否发送和接收握手数据包?)

谢谢!

-Kenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    HCI_LE_TransmitterTest 的描述由蓝牙 LE 4.2规范提供、如下所示:

     有关 HCI_EXT_ModemTestTxCmd ()的说明,请参见 API 指南:

    我不相信 SmartRF Studio 中的数据包 TX 或连续 TX 会执行 任何 RX 活动。

    我还建议参考 《将低功耗蓝牙器件配置为直接测试模式 》和《 如何认证蓝牙产品 》应用报告、因为这些报告包含有关认证测试的重要信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jan!

    我对 底层协议操作感到困惑。  

    例如... 如果一个器件正在运行  HCI_LE_TransmitterTest 或 HCIExt_ModemTestTxCmd、另一个器件正在运行 HCI_LE_ReciverTest 或 HCIExt_ModemTestRxCmd... 是否存在某种双向数据交换(例如确认数据包)、或者 数据传输仅是单向的(即从发送器到接收器)?  

    -Kenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    我认为这些命令中没有任何双向数据传输、因为 TX 命令只是发送载波信号。

    此致、

    1月