Other Parts Discussed in Thread: F28M36P63C2, CC2540, CC2541
主题中讨论的其他器件:F28M36P63C2、 CC2540、 CC2541
我正在寻找具有以下要求的模块:
低功耗
2.小尺寸
3.支持短距离通信(约50cm)
4.无线
通信有效载荷(每个封装高达128字节)
6.支持手机通信协议
7.移动电话一次连接一台设备,交换消息直至完成,断开连接,然后连接到下一台设备。
7.轻松升级固件(最好拥有)。
我正在处理一项软件任务、该任务涉及手机与器件之间的短距离和小消息通信、该任务是基于 F28M36P63C2 Concerto 板开发的。
在当前产品上、我能够通过现有的 micro-USB 串行端口(F28M36P63C2的端口上有 FTDI 芯片)从串行终端以115200波特向电路板发送消息。
目标是使用手机和连接到设备的蓝牙软件狗替换串行电缆和超级终端。
我的目标是手机将连接和通信设备、一次一个、并在50厘米内发送消息(每个封装< 128字节)。 完成后,我将断开当前设备的连接,转到第二个设备,重新连接并运行我的 Android 应用程序,...
CC2540蓝牙软件狗参考设计似乎完全符合我的要求:
http://www.ti.com/tool/TIDC-CC2540-BLE-USB
我似乎需要电气人员进行微小更改才能使用此软件狗(例如、绕过 FTDI 芯片、只需将蓝牙器件直接连接到 F28M36P63C2板的 RTS/CTS 端即可)。
我还需要注意什么吗? 非常感谢您的建议!